JP/JP Booster

Informacije o životnom veku pumpe

Grundfos JP i JP pumpe za povišenje pritiska vode moraju se odlagati u skladu sa lokalnim propisima, koristeći javne ili privatne službe za sakupljanje otpada. Ako to nije moguće, kontaktirajte najbližu Grundfos kompaniju ili servisnu radionicu.

Bezbednost

  • Bezbednost u vezi sa korišćenim materijalima.                                                                                                                                         Ne postoji rizik od korišćenih materijala za proizvod tokom procesa rastavljanja.
  • Sigurnost vezana za rukovanje proizvodom                                                                                                                                             Ne postoji rizik za ljude prilikom rukovanja proizvodom.

Rastavljanje proizvoda

Preovlađujući sastavni materijali su:

  • Polipropilen + staklena vlakna (PP GF)
  • Nerđajući čelik
  • Gvožđe
  • Bakar
  • Aluminijm   

i stoga se može u velikoj meri reciklirati - zavisno od nacionalnih mogućnosti recikliranja. Rezervoar za pritisak JP pumpe je izrađen od metalnog lima/gvožđa.

Pumpa se montira pomoću šrafova i zavrtnja i može se demontirati sa standardnim alatima.

 

OznakaNaziv 
MaterijalPosebne napomene za demonatžu
1Poklopac ventilatora
Gvožđe
 
2Ventilator
PP 
3Kućište statoraGvožđe, bakar 
4Priključna kutijaPP 
5KondenzatorElektronski otpad 
6LežišteGvožđe
 
7RotorGvožđe, bakar, aluminijum 
8Ploča ležištaGvožđe
 
9PrirubnicaGvožđe
 
10DrškaPP 
11Radno koloGvožđe
 
12O-ringEPDM 
13StegaNerđajući čelik 
14Zaptivni prstenGuma 
15KomoraPP 
16KućišteNerđajući čelik
 
Dodatni materijali:  Šrafovi, zaptivke, kablovi itd .: Različiti materijali manji od 5% težine 
3c. JP, JP Booster